This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241A-EP:增强型产品中接下来将提供哪些隔离器?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7241A-EP, ISO7841, ISO7763, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/769942/iso7241a-ep-which-isolators-will-next-come-in-enhanced-products

器件型号:ISO7241A-EP
主题中讨论的其他器件: ISO7841ISO7763ISO7741

尊敬的 TI 支持团队:

对于我们当前的设计、我们想知道 TI 在增强型产品数字隔离器方面遵循了哪些计划。 目前只有3个数字隔离器作为增强型产品提供。 我们希望选择计划在未来12-24个月内发布-EP 版本的正确版本。 我们对 ISO7741/ISO7763系列和 ISO7841特别感兴趣、以取代旧的和 NRND ISO7241A-EP (非常好的是数据表中明确描述了异常情况、比在之后发现它好得多! 感谢您的观看)。 然后、我们将选择适合 TI 计划的器件参考和封装、以便我们稍后可以切换到-EP 版本。

此致

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特
    我们 EP 市场营销团队的 Kurt 将通过电子邮件与您联系、讨论发展蓝图和潜在的新隔离器器件。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水