This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:上拉电阻器的尺寸

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, INA220, TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/769282/iso1540-size-of-the-pull-up-resistor

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: INA220TMP112

大家好、

我的客户希望使用我们的 ISO1540隔离 四个不同的器件。 两倍的 INA220、一个 TMP112和一个 LED 驱动器。

他问我 、我们对器件上的上拉电阻器有何建议? 他希望使用1k 欧姆。 这是否起作用?

此致

埃贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Egon、

    客户可以为上拉电阻器选择任何值、只要它不超过 ISO1540通道的输出灌电流。 当作为输出运行时、可被灌入 SIDE1和 SID2通道的电流分别为0.5mA 至3.5mA 和35mA。 根据 VCC1和 VCC2电压、客户可以选择上拉电阻值、以便 IOL1和 IOL2处于建议的工作范围内。

    选择较高的电阻以保持电流值较低、这使得器件具有高能效、但会增加上升和下降时间。 同样、选择较小的值会缩短上升和下降时间、但会增加功耗。 根据快速时序是重要还是功耗、客户可以相应地选择电阻器值。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao