Other Parts Discussed in Thread: ISO7720
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO722 主题中讨论的其他器件:ISO7720
有人知道我可以在哪里找到该部件的 Altium / eageG/eagle(文件)吗? ISO7220ADR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 John:
您可以在 ISO7720A 产品文件夹的质量和封装选项卡上找到 ISO7720A 的.bxl 文件。
我找到 了此 E2E 主题、 其中提供了将 BXL 文件转换为 Altium Designer 的步骤。
请注意、我建议使用 ISO7720进行设计、该器件使用我们最新最出色的隔离技术、并且具有相同的引脚排列和封装。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Dan