This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:ISO1500电缆长度与数据速率间的关系

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/768647/iso1500-iso1500-cable-length-vs-data-rate

器件型号:ISO1500

大家好、

您能否在 ISO1500的数据表中确认图33的含义?

如果电缆长度较短、它看起来可以支持10Mbps。  

但建议运行条件仅显示1Mbps。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki - San、

    图33仅用于通用指南、描述了电缆长度和数据速率之间的一般关系。

    "RS-485标准的典型曲线图33中所示的曲线类似"-数据表

    我对那里的混乱表示歉意。 ISO1500最大只能达到1Mbps 您是否需要更快的速度?

    卢卡斯