This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:电源电压与放大器;上拉电压不同

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/768761/iso1540-supply-voltage-pullup-voltage-are-different

器件型号:ISO1540

你好

VCC2电压是否与 SCL/SDA 使用的电压不同?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clavier、您好!

    是的、VCC2电压可能与施加在 SCL/SDA 上拉电阻上的电压不同。 请确保两个电压均未超过器件的建议工作条件。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao