This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211EVM:ISO1211

Guru**** 2386780 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1211, ISO1212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/842517/iso1211evm-iso1211

器件型号:ISO1211EVM
主题中讨论的其他器件:ISO1211ISO1212

此评估板 IC 能够检测 短持续 时间为1ms 的200V 高压脉冲并将其转换为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    "此评估板 IC"是指 ISO1211 EVM、它已更改并添加了您发布的原理图中的组件吗? 因此、由于20k 和5.6电阻器、来自 J2的200V 输入将降至43.75V。 基于此配置、VIH 阈值通常为82.65V、如果存在200V 输入、则将读取为逻辑高电平。 此计算器文档 有助于根据电阻器值确定逻辑阈值。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TVS1_2C00_TVS2.pdfe2e.ti.com/.../TVS1_2C00_TVS2.pdfHelloLucas

    是的、我正在对评估板进行修改、以便在 输入端接受100V ... 300V 电压。

    此设计能否接受高脉冲输入并转换为5V 脉冲???

    我的设计/修改是否正常???

    TVS 250V 和51V 如何 ??? 它们是否正常???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    系统的预期输入范围是多少?目标逻辑阈值是多少? 我需要这些信息、以验证您选择的电阻器值是否正确。 我还需要知道数据速度、以确定 C3的值是否正确。 您要设计的应用是什么?

    是的、ISO121x 可以接受"高"输入信号电压并输出5V 数字逻辑。 一种方法使用数据表或计算器文档中的公式来确定用于其特定系统的电阻器值。

    只要您期望的输入信号小于250V、250V TVS 二极管就可以正常工作。 此外、TVS 二极管的额定浪涌电流必须适当、以便您可以尝试防止浪涌电流。 51V TVS 二极管看起来正常。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    输入范围100V 至300V  

    从发动机脉冲触发(如附件所示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    非常感谢您加入了脉冲的示波器屏幕截图。 ISO121x 需要150ns 的最小脉冲宽度。  该脉冲是否长于150ns? 示波器的时间分频为25ms、因此我无法通过查看图像来判断。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    是的、脉冲接近1ms

    大于150ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    好的。 高于250V 的电压将被 TVS 二极管钳制。 输入通常小于250V 吗? 最大电压是否仅为裕量而如前所述?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    发动机 触发器的最大电压 为300V

    如所附 TVS 规格击穿279 至309

    这是否正常?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    另一个问题...

    我可以在输出前使用缓冲器吗????e2e.ti.com/.../74HC7541D_2800_schmitt-trigger_2C00_buffer_2900_U9.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    感谢您提供更多信息。 由于您的预期典型输入高达300V、因此需要移除这些 TVS 二极管。 250V TVS 二极管钳位在400V、这不是很有帮助。 51V 二极管可在300V 输入时触发、不应使用。 您是否尝试达到特定的浪涌额定值?

    C3和 C4应该被减少至大约4.7nF、这样它不会过滤掉您的1ms 脉冲。

    您可以为 ISO1211输出使用外部缓冲器、但 ISO121x 器件中已经内置了这些功能。 已经有一个内部施密特触发和输出使能。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    我们需要来自触发输入和 IS01211输入的某种保护

    其理念是防止输入端的任何高于300V 的信号

    此外、为了防止 IS01211出现高于60V 的脉冲、这是芯片的最大限制

    什么是保护建议?

    TVS 类型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    我们需要在触发 输入和芯片输入端提供某种保护

    有没有关于最佳保护策略的建议???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 Rthr 增加到27k、以将模块输入端的最大电压增加到刚好超过400V。 这将恰好超过您之前提到的二极管的钳位电压。 请注意、二极管将在250V 时开始击穿。 输入阈值电压将略高于100V、这适用于您的预期脉冲。  

    您可能会发现 TVS 二极管的钳位电压介于300V 和400V 之间、但击穿电压高于250V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    我正在移除输入电视并留下一台电视...

    这是否正常???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    我建议保留另一个250V TVS 二极管、并将 Rthr 增加到27k、如上一篇文章中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    检查附件。 我添加 了 TVS1、TVS2

    这是否正常??????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    是否打算将 Rthr (R1和 R4)更改为27k? 这样做是使250V TVS 二极管有意义的唯一方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    我的方案、如附件/..中所示。

    这是否正常?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    我决定使用 27K、因此最终设计如图所示

    这是否正常???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    我看到您 还将250V TVS 更改为350V TVS。 这款新型 TVS 二极管的钳位电压是否为400V 或以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 Lucas

    TVS 350规范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    相关 TVS 的钳位电压应低于400V。 这个新器件的钳位电压为567、我不建议这样做。 您是否想就此进行讨论? 该线程忙于所有二极管/电阻器变化。 如果您想讨论电话对话、您可以给我一个下午好的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TVS_2800_SMCJ350A_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas TVS 数据表随附。  您更喜欢哪一种输入??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    您的电话号码是什么????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过 PM 提供该值。 请接受我的朋友的请求、以便我们可以通过 PM 讨论电话呼叫、而不是在公共线程上讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    星期五、我用修改的27K 和56K 测试了您的疏散板。  我施加 了150V 脉冲并 监控5V 输出

    延迟测量 值为3us。。  它看起来太高了????

    有任何理由??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    您可以尝试移除或减少 C3/C4。 这很可能是造成延迟的最大因素。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    我正在使用 TI 评估板、并通过添加27K 和5.6K 进行了修改。

    板载无电容器 C3/C4。  我将向您发送示波器和探头设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎在 RTHR 之前测量输入。 您是否能够测量过去的 Rthr?

    此外、TVS 二极管可能具有较大的电容、从而形成 Rthr 相对较大的值27k 的 RC 滤波器。 您能否再次尝试测量、但移除 TVS 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    连接是范围数据。 芯片 C3 (示波器)上的一个问题输入。 这是否正常?????

    C2输入 、C4输出5V 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    为了确认、是否正确移除了 TVS 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas

    是的、在 C3时移除了一个 TVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucas。。。

    我的团队问我有关 HV 信号输入的问题。    如果信号下拉会发生什么情况... 您的芯片是否仅在上升沿触发???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    ISO1212根据电阻器确定的阈值触发。 如果输入信号被下拉至低于 VIL 阈值、那么它将输出低电平。