This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:请建议 ISO1540 I2C 级别故障

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/837256/iso1540-please-suggest-the-iso1540-i2c-level-fail

器件型号:ISO1540

主席先生,

 您是否建议 ISO1540 I2C 级别发生故障、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../placement.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我不确定我是否正确理解您的问题。 您是否在问蓝色波形为0V 时黄色波形上的电压为何约为0.8V? 如果这是您的问题、请阅读下面的常见问题解答 E2E 帖子。 这是正常情况、如果 I2C 隔离器连接到 MCU 或 ADC 上的兼容 I/O、则不会导致通信中出现任何问题。 请务必仔细阅读此帖子、如果您有任何疑问、请告知我们、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao。

    实际上、它在 I2C 通信中作为波形失败、如所示。

    您是否怀疑接地过孔在隔离器之间的放置问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我认为 GND 过孔不会在这里引起任何问题。 如果客户发现通信问题、可能是由于 ISO1540 SIDE1和 MCU 之间的 I/O 逻辑电平不匹配造成的。

    您能否共享 MCU I2C 引脚 VIL、VIH 和 VOL 电平? 或者、您也可以共享 MCU 器件型号并提及哪些引脚配置为 I2C 并连接到 ISO1540 SIDE1。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    请共享 MCU I2C 引脚 VIL、VIH 和 VOL 电平? 或者、您也可以共享 MCU 器件型号并提及哪些引脚配置为 I2C 并连接 到 ISO1540 SIDE1。 这有助于我检查两个设备之间是否存在兼容性问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、RAO、。

    控制器是 STM32F030CC、请参阅 ISO1540端的附件、谢谢

    感谢您的建议。

    e2e.ti.com/.../st-mcu_5F00_bd-v12_2D00_20190815n.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    感谢您分享原理图和 MCU 器件型号。 我检查了 MCU 的 I/O 规格、并发现 I/O 与 ISO1540兼容、具有良好的裕度。 因此、MCU 和 ISO1540之间不存在兼容性问题。

    我还再次查看了原理图和 PCB 布局、没有发现任何主要问题。 您能否确认在测试期间是否组装或未组装连接到 SDA1和 SCL1的电容器 C30和 C31? 我看到这些电容器的值仅为10pF、任何更高的值都可能导致通信问题。

    除了上文所讨论的事项外,我没有看到任何重大的问题。 您能否详细介绍一下客户问题?

    1. 何时发生通信故障?
    2. 在发生故障期间、客户是否执行任何其他 EMC 测试、如 IEC ESD?
    3. 这种故障发生的频率如何?
    4. 此问题仅发生在一个电路板上还是发生在多个电路板上?
    5. 使用新样片时问题是否会消失?

    请帮助我了解上述信息、以进一步调试该问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    请务必提供上述请求的信息、以便能够调试此问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 何时发生通信故障?   通过 ISO1540时、始终会发生故障情况   
    2. 在发生故障期间、客户是否执行任何其他 EMC 测试、如 IEC ESD? 否、从不进行 EMC 测试  
    3. 这种故障发生的频率如何? 它始终在电路板中出现故障   
    4. 此问题仅发生在一个电路板上还是发生在多个电路板上? 它发生在放置的多个电路板上
    5. 使用新样片时问题是否会消失?  否,已更改新样本,故障症状仍在此处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    感谢您的意见、这很有用。

    根据您的回答、我了解 ISO1540通信错误即使在正常工作条件下也会发生、并且该错误持续发生。 由于原理图和 PCB 布局看起来很好、因此我们不会出现这种通信错误。 我不确定电路板上是否存在未反映在原理图或 PCB 布局中的任何问题。

    作为实验、您能否在非常靠近 VCC1/GND1和 VCC2/GND2引脚的位置添加一个0.1µF μ F 的去耦电容器? 客户可能将这两个电容器焊接在靠近引脚的位置、即使这些电容器没有空间。 请务必请求客户执行此测试。

    此外、您能否让客户将数据从侧1传输到侧2、并在一个图中捕获 SDA 和 SCL 波形(共4个通道、SDA1、SCL1、SDA2、SCL2)? 同样、现在将数据从 side2传输到 side1 (与我在最后一句中描述的内容相反)并捕获所有 SDA 和 SCL 波形? 这将帮助我们了解器件是否会产生任何错误或是否正在传输正确的数据。 这还将帮助我们了解问题是否确实与 ISO1540相关、以及是否存在任何外部软件问题。

    很抱歉、对于提出这么多问题和进行实验、这对于我更好地了解客户应用和调试问题是必要的、尤其是因为问题不是很明显。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    您是否向客户推荐了上述实验? 他们是否进行了这些实验?
    请务必向我们分享结果、以便我们可以帮助客户调试问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我知道客户可能需要一些时间来尝试我建议的实验。 如果可以、我可以通过您的电子邮件联系您、以便您在客户完成实验后向我提供反馈。 请告诉我、在这方面、我是否可以通过电子邮件与您联系? 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao