This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:与-40摄氏度和+85摄氏度相比、当温度为+25摄氏度时、SN6505A#39的效率降低3%。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6505A, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/839658/sn6505a-sn6505a-s-efficiency-is-3-lower-when-temperature-is-25-degrees-celsius-compared-to--40-degrees-celsius-and-85-degrees-celsius

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他部件:SN6505BSN6501

与 -40°C 和+85°C 相比、当温度为+25°C 时、SN6505A 的效率为3%或更低。 在相同条件下、SN6505B 具有相同的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您发帖到 E2E! SN6501和 SN6505系统中的效率通常由变压器定义。 您是否使用不同的变压器器件型号进行了这些测量?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    希望所有这些都很好。 我在-40dC、+25dC 和+85dC 条件下对 SN6505A EVM 进行了效率测量。如下所示、+25dC 条件下的效率总体上最高、因此原始帖子中的行为可能是特定于系统的。



    效率变化导致了哪些问题? 在哪些条件下? 如果可能、请随时分享 BOM 或原理图以进行特定于组件的分析。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果我可以提供其他信息、请告诉我。 由于不活动、此线程现在将关闭、但您可以使用此窗口右上角的红色和黄色按钮回复或创建新线程。


    感谢您发布到 E2E、
    Manuel Chavez