This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:低温下的输出纹波

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/837644/iso3086-output-ripple-at-low-temperature

器件型号:ISO3086

大家好、

请合作调查原因。

尽管输入波形是恒定的、但在较低温度下会产生输出纹波。

在室温下、纹波几乎不可见、但输出纹波在-5℃→-10℃→-20℃时增加。

让我知道是什么原因。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    很遗憾听到这个问题、但我需要更多信息才能提供帮助。 您按输出纹波分类的是什么? 您是指总线线路上的某个东西吗? 您是否能够提供此纹波的示波器截图? 您能否提供原理图? 我需要知道总线上是否有任何外部组件。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、
    感谢你的答复。
    但这个问题是我的客户遇到的。

    我有波形信息、但如果您提供、让我使用一条私人消息。

    ℃为3V、输出约为4V、-20 μ A 时的纹波约为1V。
    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    是的、您可以将波形发送给我的电子邮件、我们也可以通过电子邮件继续讨论。 但是、我仍需要回答我的其他问题。 此外、我还需要知道您对该器件的输入和输出意味着什么。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考此问题已发送至 PM。 问题似乎在于电源具有显著的纹波、导致总线上出现纹波。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考此问题已离线解决。 问题的根源是在低温期间 Vcc 导轨上出现严重纹波。 Vcc 产生的纹波很容易出现在差分收发器的总线上。