This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计直流/直流转换器

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: WEBENCH-POWER-DESIGNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/840233/designing-dc-to-dc-converter

我一直在尝试为我的项目设计直流/直流反激式转换器、但我无法得出设计参数。

要求是这样的

Vin = 50至90 v 直流

VOUT = 12 V 直流

Iout = 0.5A 至10A

为了满足此设计、我的反激式转换器参数应该是什么?

谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piyush

    我建议您使用我们的 Webench 工具-您可以在 http://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html 上找到它

    此工具将为您提供原理图、组件选择和各种其他输出、以帮助您设计项目。

    一般情况下、反激式也有很多背景信息-例如

    http://www.ti.com/lit/ml/slup254/slup254.pdf

    https://training.ti.com/understanding-basics-flyback-converter

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道如何从开始到结束设计反激式转换器(以及其他所有转换器)

    webench 工具具有良好的设计。 但我不知道如何设计它们、以及在设计它们时需要考虑什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piyush

    网站上提供了很多很好的基本信息。

    TI 的电源设计研讨会系列是一个非常好的起点、如果 http://www.ti.com/ww/en/power-training/login.shtml 您在关键字字段中输入"flyback (反激)"、您将看到 指向大约12篇详细文章的链接、 我建议您从 www.ti.com/.../slup261.pdf 上的链接开始、如果 您对 EMI 性能感兴趣、我建议 您从 www.ti.com/.../slup338.pdf 上的文章开始

    Bob Mammano 的书 www.amazon.com/.../0998599409

    也是一项值得的投资。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致

    Colin