This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:请帮助查看以下原理图。

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/841719/iso1541-please-help-to-review-below-schematic

器件型号:ISO1541

您好!

请帮助您查看以下原理图?  

谢谢、此致、

索菲亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:  

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    我对这个原理图有一些初步的想法/问题:

    1. 您能解释一下 Q25的用途吗?  
    2. 您能解释一下 Q28的用途吗?  
    3. 您能解释一下 Q23的用途吗?
    4. I2C_EN_U 通过 Q19连接到 GND_B、但也连接到器件的 GND_U 侧。 我认为这会违反隔离层。  
    5. 什么电压是 VCC_U、VCC_B?
    6. 原理图的另一部分是否有 SDA_B、SCL_B 上拉电阻器?
    7. ISO1541在"U"/sda2侧与什么连接? 通常、这是连接多个器件的 I2C 总线。
    8. ISO1541在"B"/ SDA1侧与什么连接? 通常、这是 MCU 侧、仅有一个器件。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了分享更多原理图、这一讨论正在离线进行。  

    随后将对主要发现进行总结并发布在该主题上。  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在审查了原理图之后,没有发现重大的结果。  

    ISO1541主要用于电平转换。  

    有关此类设计的更多信息、请参阅 此 TI 参考设计。  

    此致、  

    Dan