This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:什么是 Ron @ TA=125℃?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/838220/sn6505b-what-is-ron-ta-125

器件型号:SN6505B

大家好、团队、

您能不能 ℃Ron @ TA=125的典型值吗?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    SN6505输出开关的 R (ON)依赖于多个因素、例如电压、电流、温度和工艺。 因此、要在 TA = 125C 时引用值、还需要其他参数的值。

    在 TA = 125C 时、我们预计 R (ON)的值是最低的。 如果客户有兴趣找出最低的 R (on)值、那么我可以说最低的 R (on)值可能小于0.16Ω Ω。 请告诉我这是否能回答您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San、

    您的 ℃是0.16Ω R (on)@ Ta=125k Ω 的最小值可以<1 Ω? 或者、您的意思 是、所有建议运行 范围内的 R (on)最小值都可以小于0.16Ω Ω?

      @℃Ron TA=125 k Ω 的典型值。
    您能否告诉我 需要哪些其他参数值才能知道 Ron 典型值。 @ TA=125℃? 如果可以了解他们、 我会在向 客户询问后向您发送电子邮件。

     此致、
    Ochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    当 TA = 125C 时、R (ON)的总最小值将会发生、因此 TA = 125C 和 TA =-40C 至125C 时、R (ON)的最小值将小于0.16Ω Ω。

    正如我之前提到的、该值还取决于电源电压、漏极电流和温度。 我们没有所有电压和电流温度值的特性数据、因此可能无法针对客户测试条件引用准确的 R (on)值范围。 假设漏极电流为1A、我建议使用0.16Ω μ A 作为 TA = 125C 的值。

    您是否知道客户为什么需要此数据? 我认为该值的微小变化不会对任何事物产生重大影响。 请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao-San、您好!

     

    您能否告诉我 SN6505-Q1在温度较高时具有较低 Ron 的原因?
    我指的是另一种器件(HSS)、它具有与 SN6505-Q1不同的特性。 也就是说、温度越高、Ron 越高。  

    您能告诉我这一原因以及如何操作吗?

    此致、  
    Ochi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    感谢您的参与。 R (on)的行为实际上取决于设计和设计中使用的晶体管。 不同器件的 R (on)变化会有所不同、因此其他器件的 R (on)变化与 SN6505存在很大差异是正常的。

    我与设计团队进行了内部讨论、并审查了一些内部数据。 通常观察到、BJT 晶体管具有负温度系数、因此 R (on)会随着温度升高而降低。 MOSFET 通常具有正温度系数、而 MOSFET 的 R (on)随着温度升高而升高。

    SN6505使用 MOSFET、内部设计也使得这些 MOSFET 的 R (on)随着温度的升高而升高、就像 TPS1H000一样。 很抱歉在我之前的帖子中提供了不正确的信息、请忽略我在我之前的帖子中分享的信息。

    总之、在 TA = 125C 时、SN6505的 R (on)最大值为0.25Ω Ω(VCC = 4.5V)、在 VCC = 2.25V 时为0.45Ω Ω。 这一点我已经过设计团队和测试数据的验证、因此这是准确的。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao-San、您好!   

    感谢你的帮助! 我可以了解并了解 BJT 晶体管和 MOSFET 的特性!

    此致、  
    Ochi