This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6505A:关于开关故障

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/839211/sn6501-sn6505a-about-disorder-of-switching-issue

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件:SN6505ASN6505B

尊敬的 TI:

此问题是如何解决的?

我使用的是 SN6505a。

我面临一个类似的问题、在85°C 下运行时、D1、D2的开关频率降至4kHz、有时仍然不稳定。

还观察到负载电流急剧增加(为标称值的3倍)

原因可能是什么? 请帮助我解决此问题。

此致、

Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    感谢您发帖到 E2E! 在高于85dC 的温度下、许多肖特基二极管的反向泄漏电流会增加到毫安级、这对于推挽式拓扑是不可接受的。 请参阅以下 E2E 主题、了解有关此问题的其他背景信息以及解决方案:



    请告诉我们这是否有用! 我们将在周一至周五的正常工作时间跟进。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    您是否能够使用替换二极管对 SN6505系统进行故障排除?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    我尝试了、它会提供帮助。

    此致、

    Anjana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    曼努埃尔 今天和明天都在出差、因此我在此写信收集更多详细信息。

    您是否在次级侧的两条路径上专门尝试使用 RB168MM 二极管? 如果没有,您能否请提供您使用的器件型号,以便我们可以查找其反向泄漏特性?

    您描述的最初症状是电流增加的位置-这通常与二极管中的击穿机制一致、电流泄漏随温度(指数)增加、这可能导致变压器饱和、从而导致电流消耗显著增加。  

    要排除其他原因、是否可以共享您使用的电源路径的方框图? 我们正在寻找的主要信息包括:

    • 输入电压值
    • 变压器匝数比、器件型号  [这将有助于我们评估次级侧二极管的反向偏置、因为泄漏也取决于此]
    • 正在使用的现有二极管(器件型号)
    • 输出上的(标称)负载电流  
    • 是否正在使用 LDO?

    再次确认:这一问题不是在室温或寒冷的条件下出现的,而是只出现高温的温度,对吧? [约>85C]  

    谢谢、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    您是否能够跟进 Abhi 要求提供的上述信息? 这些问题对于解决此问题都非常有用和重要。

    我将等待您的答复。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    很抱歉我的回答有延迟。

    我得出的结论是、问题是变压器饱和。 我使用的变压器具有11Vus 的伏秒积、而所需的电压为20Vus。

    较高温度下的电感特性也会导致故障条件。

    请确认我的理解是否正确。 请求的详细信息如下:

    输入电压- 5.5V

    匝数比-1:1.3;额定电流-150mA

    标称负载电流:70mA

    此致、

    Anjana G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    无需担心延迟;变压器饱和可能会导致这种行为、尤其是在5.5V 工作电压下、SN6505A 需要至少22Vμs μ V V-t 的变压器。 在此注释中、由于 SN6505B 具有更快的振荡频率、因此在相同条件下需要 V-t 积为8Vμs μ s 或更高的变压器、因此可能的解决方法是将 SN6505A 替换为引脚对引脚兼容的 SN6505B。

    SN6505系统似乎可以接受负载电流规格、但如果您想继续使用 SN6505A 并更换变压器、请分享您正在使用的变压器的器件型号以及您正在考虑的替换器件、以了解兼容性。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

    PSA:编辑了原始帖子以包含 SN6505B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    我仍然感到困惑的是、电路在标称温度下如何正常工作?

    我希望它在额定工作条件下会失败。

    此致、

    Anjana G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    一些变压器的匝数比和 V-t 积具有裕度、以确保在不同条件下运行的基线。 变压器 V-t 积是一个随变压器温度升高而降低的参数、因此该器件可能具有略微足够的 V-t 积、能够在室温条件下使用 SN6505A 运行、并且当温度升高到超过85dC 时、变压器会饱和。

    如果您愿意、请分享您测试过的变压器和二极管器件型号以进行分析。 可替代 SN6505A 并与之配合使用的器件包括 Pulse 的 PM2155.012NL 和 PH9185.012NL 变压器。


    谢谢、
    Manuel Chavez