This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:整个芯片(INA 至 OUTA)的逻辑电平不是1至1。

Guru**** 2452410 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/842562/isow7842-logic-level-across-chip-ina-to-outa-not-1-to-1

器件型号:ISOW7842

您好!

我的问题很简单、  

我在 INA 上跨芯片发送3.3V 逻辑信号、但当我测量 OUTA 时、我将获得5V 电压。 有什么想法吗?

我的芯片配置为5V 至5V (SEL 引脚短接至 Viso)。

我正在尝试与3.3V 逻辑 ADC 通信、我认为这是我无法通信的原因。

谢谢、

将会   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    ISOW784x 是一款将数字信号从一个电压域转换为另一个电压域的数字隔离器。  

    由于您将输出配置为5V、因此数字信号也将是5V 信号(与输入信号的逻辑电平无关)。  

    如果将 SEL 连接到 GND2、则应在输出端看到3.3V 信号(与输入信号的逻辑电平无关)。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    Dan 已经澄清了您的问题、我相信您的问题已经得到了解答。 我想指出、客户在使用 ISOW7842器件时遇到的一个问题。

    当 ISOW7842的 VCC 引脚(侧1)提供5V 电压时、侧1上的 I/O 引脚也将以5V 逻辑电平运行。 不建议将 ISOW7842的第1侧由5V 电源供电、连接到以3.3V I/O 电平运行的 ADC。 这可能会导致特定测试条件下的通信。 ISOW 侧1的 I/O 工作电压为5V、因此侧1上的输出引脚将向仅保持3.3V 信号的 ADC 输出5V 电压。 这可能会在一段时间内导致 ADC 器件损坏。

    因此、我建议将 ADC 和 ISOW 的 VCC 电平保持在相同的电压电平、即使它们是两个不同的电源也是如此。 另请注意、当 VISO 预期5V 输出时、无法在 VCC 上为 ISOW 提供3.3V 电源。 不支持 ISOW 集成直流/直流转换器的3.3V 至5V 工作电压。 另一种选择方法是在 ADC 和 ISOW 之间使用电平转换器、将3.3V 逻辑电平的信号转换为5V、反之亦然。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao