This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:RS 485的隔离

Guru**** 2557280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/842776/iso1042-isolation-for-rs-485

器件型号:ISO1042

您好!

请向我推荐一个 IC、用于隔离 RS485、爬电距离和间隙大于8mm、过电压类别4的电流小于600vrms

尺寸应尽可能小  

隔离器收发器 IC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您在帖子中列出的器件 ISO1042是我们最新的隔离式 CAN 收发器器件。 我看到您正在寻找隔离式 RS-485收发器器件、根据您的要求、最合适的器件将是 ISO14xx 系列中的器件。 请在下表中找到 ISO14xx 系列提供的6个器件及其主要差异(来自数据表第4页)。

    该器件采用 SOIC-16 (DW16)封装、爬电距离和间隙略高于8mm、还支持600Vrms 过压类别 IV、如下所示(数据表第9页)。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、它满足了我的要求