This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 否

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2805, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/842146/no

主题中讨论的其他器件:UCC2805TL431

您好!

我想设计一个输入范围为-5V 至-70V 的反激式转换器。它需要两个+5V 和+12V 的输出端子。输出和输入共用一个公共接地。 我需要有关可满足上述要求的反激式转换器电路和组件选择的指导。 非常感谢您能为我提供任何工具或文档来指导我完成此操作。

谢谢你。