This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:EOL 计划

Guru**** 2870810 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/842254/iso7760-eol-plan

器件型号:ISO7760

您好!

我们是否有 ISO7760停产的计划?

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    否、我们没有针对 ISO7760的任何 EOL 计划。 由于 ISO77xx 是我们最新的高性能数字隔离器系列、因此我们可以考虑的最后一个因素是 EOL。

    除此之外、TI 的淘汰政策非常注重客户、TI 很少淘汰任何器件。 尽管我们现在有许多数字隔离器系列、但在过去4年中、我没有看到任何 TI 隔离器被淘汰。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    明白。 感谢您的反馈。

    此致、

    隐藏