This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:IOSW7842集成式高效、低辐射直流/直流转换器、我想了解内部集成变压器的电感值、谢谢!

Guru**** 2453030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/837318/isow7842-iosw7842-integrated-high-efficiency-low-emissions-dc-dc-converter-i-would-like-to-consult-the-inductance-value-of-the-internal-integrated-transformer-thanks

器件型号:ISOW7842

您好!

   IOSW7842集成式高效、低辐射直流/直流转换器、我想查看内部集成变压器的电感值、谢谢!

  我们的产品需要通过 Aniline 认证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否能与您分享这些信息、请允许我进行内部讨论、然后再回来。

    您能否共享与您需要认证产品的认证相关的更多信息? 我不熟悉 Aniline 认证。
    您是否知道认证是否要求 ISOW 变压器的初级电感具有最小或最大电容? 如果是、您能否共享此信息?

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您的产品要通过认证所需的认证相关的更多信息? 我不熟悉 Aniline 认证。

    您是否知道认证是否要求 ISOW 变压器的初级电感达到最小或最大限制? 如果是、您能否共享此信息? 在已知限值的情况下、我们可以轻松地指出初级电感在限值内并满足标准要求。 因此、我请您提供此信息。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一段时间没有听到你的发言,我希望你的关切能够以其他方式得到解决。 如果没有、请联系您当地的 TI 代表、该代表已就该请求与您进行了互动。

    我将继续并将其标记为"已关闭"、因为此请求将由本地 TI 代表处理(如果尚未解决)。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao