This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:过压保护

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/840532/isow7841-over-voltage-protection

器件型号:ISOW7841

您好!

参阅有关过压保护的 SLLA440 (http://www.ti.com/lit/an/slla440/slla440.pdf)、对于给定的示例 UVTP = 1.94V (公式1)、电阻值是可以的。 但是、如果公式2中使用相同的电阻器值、则计算出的 OVTP = 5.18V (远低于表1中规定的 OVTP = 5.82V)。 正确之处(电阻器值或公式2)。

如果 VISO=3.3V、您建议 UVTP 和 OVTP 使用哪些值?

谢谢、

Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    我看到您也在另一篇类似文章中发布了相同的问题。 出于完整性考虑、我将在下面复制我的回复。

    感谢您报告表1中公式和数据的计算值中的误差。 OVTP 的值是假设 VISO 值为6V、OVTP 的值为5.82V。 我看到该表将 VISO 列为5V、对此错误深表歉意。

    我稍微修改了 OVTP 公式、使其独立于 VISO、以便只使用电阻器和 VREF 值即可计算 UVTP 和 OVTP 值。 请在下面找到更新的公式和两个示例表、其中显示了5V 和3.3V 输出的电阻器值。 我还将相应地更新文档 SLLA440。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    再次感谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    我还在下面添加了一个计算器、您可以使用该计算器来调整值并在需要时进一步发挥作用。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../UVTP_2C00_-OVTOP-Calculator.xlsx

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Koteshwar!

    您的帮助和支持非常出色、我非常感谢!

    此致、

    Goran