This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841不符合欧洲 EMI 标准?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/840781/isow7841-isow7841-not-meeting-european-emi-standard

器件型号:ISOW7841

大家好、团队、

请提供一种解决方案来修复在 TI ISO7841EVM 上测量的60MHz 杂散。 需要放置哪种共模扼流圈和铁氧体? 可以提供一些器件型号吗?

请参阅下面的测量值。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    TDK - ACT1210-510-2P

    TSK - ACT45B-510-2P

    Wurth - 744242330

    以上是可有效帮助解决 EMI 的扼流圈。 遗憾的是、EVM 没有任何扼流圈空间。 用户必须对 EVM 进行一些修改、以便在不影响 EMI 性能的情况下正确焊接扼流圈。 希望客户的电路板具有可用于这些扼流圈的封装、以便将其正确放置在布局中。

    尊敬的、

    卢卡斯