This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:iso7760 EVB

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760, ISO7762, ISO7762DBQEVM, ISO7762DWEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/840806/iso7760-iso7760-evb

器件型号:ISO7760
主题中讨论的其他器件: ISO7762ISO7762DBQEVMISO7762DWEVM

你(们)好,先生

我想针对我的新设计调查 ISO7760

但 我找不到 EVB、您有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们有一个针对 ISO776x 系列开发的评估模块(EVM)、采用 WB SOIC-16 (DW)和 QSOP-16 (DBQ)封装、这些 EVM 附带焊接的 ISO7762。 由于 ISO7762属于同一系列、因此 ISO7762的性能同样适用于 ISO7760。 或者、您可以订购 ISO7762 EVM (49美元)和 ISO7760样片(免费)、并将 ISO7762器件替换为 ISO7760。 EVM 应该可以正常工作、而无需对 PCB 进行任何其他更改。

    请在下面找到 ISO7762DWEVM 和 ISO7762DBQEVM 的链接。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    您必须购买 ISO7762 EVM 、然后使用 ISO7760替换 IC。

    尊敬的、

    卢卡斯