This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240C:launchxl-f28069m 隔离器连接混淆

Guru**** 2523920 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, ISO7731, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/840678/iso7240c-confusion-on-launchxl-f28069m-isolator-connection

器件型号:ISO7240C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069MISO7731ISO7740

LaunchXL-F28069M 板具有两个隔离式 ISO7240和 ISO7231。 在这里、电源是从 USB 驱动的。 我正在设计定制板、能否使用相同的连接从不同的源驱动调试器? 这里的不同意味着一个独立的电源、而不是 USB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahrukh、

    我不太熟悉 LauchXL-F28069M 板、但从原理图中可以看到 ISO72xx 器件用于将 FTDI 芯片与 MCU F28069隔离。 是的、如果隔离器与 VCC1侧的 FTDI 共享相同的 GND、并且还与 VCC2侧的 F28069共享相同的 GND、则可以使用不同的电源为隔离器的 VCC1或 VCC2供电。 同样重要的是、确保 FTDI 和 ISO72xx VCC1的 VCC 值处于相同的电平、即使它们来自不同的源、但以相同的 GND 为基准。 同样、F28069和 ISO72xx VCC2的 VCC 值应处于相同的电平、即使它们来自两个不同的源并引用相同的 GND 点。

    ISO72xx 是较早的一代器件、使用较旧的器件架构。 我建议您分别使用 ISO7740和 ISO7731代替 ISO7240和 ISO7231。 ISO77xx 是我们的最新产品系列、可提供最佳性能、而不会对成本产生很大影响。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    我处于电路的设计阶段。 在第一个设计之前、我对此有疑问。  

    感谢您的澄清、我将订购 ISO72xx 和您建议的 IC。