This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件建议

Guru**** 2957010 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, ISO1212, ISO1211, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/839917/device-recommendation

主题中讨论的其他器件:ISO7720、 ISO1212、 ISO1211、 ISO7710

您好!

是否有与 HCSL-0231和 TLP2366匹配的 TI 器件? 请提供您的建议。 谢谢。  

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/526480/AVAGO/HCPL-0631.html

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/808431/TOSHIBA/TLP2366.html  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    感谢您与我们联系、了解适用于 HCPL-0231和 TLP2366的 TI 等效器件。 TI 隔离器件基于电容隔离技术、因此不需要任何 LED 或光电探测器。 因此、大多数 TI 隔离器都支持 TTL 或 CMOS 输入、这些输入是大多数数字器件的标准配置、例如 MCU、MPU、数据转换器、收发器等

    ISO77xx 系列是 TI 的最新隔离器系列、可为大多数应用提供最佳性能。 器件 ISO7720 (双通道)将是与 HCPL-0231和 TLP2366相对应的最佳器件。 ISO77xx 器件系列包括多达6个通道的器件、客户可以使用更高通道的 ISO77xx 器件与多个 HCPL 和 TLP 器件进行比较、从而节省空间和成本。

    ISO77xx 系列与 HCSL 和 TLP 器件相比具有许多优势、下面列出了一些主要优势。

    1. 更高的隔离等级(包括 VISO 和 VIOWM)
    2. 更高的数据速率(高达100Mbps)
    3. CMTI 高得多(100kV/µs μ s)
    4. 标准数字 I/O 逻辑电平和电源要求
    5. 各种通道配置(一个封装中最多6个通道)和多个封装选项(5个封装)可供选择
    6. 更宽的工作温度范围(-55C 至125C)
    7. 更快的计时性能(包括传播延迟和上升/下降时间)
    8. 强大的 EMC 性能
    9. 所有器件配置也适用于汽车应用

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao、

    感谢您的回复。 根据我的理解、高速光耦合器只需要一个电源轨,但 TI 隔离器件需要两个电源轨。 此外、客户认为光耦合器具有更好的电流输出 能力。 您对这些器件有何看法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我同意您的输入、即光耦合器只需要一个电源轨、并且具有更高的电流输出能力。

    请注意、尽管光耦合器的输入侧不需要明确的电源轨、但它仍需要输入电流、该电流必须来自电源轨或由电源轨供电的器件。 由于连接到光耦合器的器件(如 MCU)无论如何都需要输入侧的电源轨、因此在光耦合器的输入侧没有显式电源轨、这实际上不会成为一个优势。
    对于具有数字场输入的 PLC 应用、单电源轨运行非常有益。 对于此类应用、我们提供了 ISO1211和 ISO1212、它们也只需要一个电源轨、与光耦合器相比具有许多优势。

    µA 使用光耦合器的信号隔离(例如、在 MCU 和收发器之间)、较高的输出电流能力将不会有任何好处、因为大多数 TTL/CMOS 数字输入仅消耗几 μ A 的输入电流。 因此、ISO7710等数字隔离器非常适合信号隔离、无需任何外部组件。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao