This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:如何使用 ISOW7821作为1T1R 隔离 RS232

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/839336/isow7821-how-to-use-the-isow7821-to-be-a-1t1r-isolation-rs232

器件型号:ISOW7821
主题中讨论的其他器件: ISOW7842

你(们)好,先生

如何将 ISOW7821用作1T1R 隔离 RS232

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    ISOW7821是一款数字隔离器(具有集成直流/直流转换器)、其输入/输出电压电平符合数字 CMOS 逻辑。 RS-232收发器可与 ISOW7821搭配使用、以实现隔离式 RS-232解决方案。 请参阅以下使用 ISOW7842实现 RS-232的参考设计。 该设计使用 ISOW7842实现2T2R、而对于1T1R、ISOW7821就足够了。 如果您有任何疑问、请告知我们、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao