This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:振荡器可靠性和保证的器件性能

Guru**** 2519250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/839017/sn6505a-oscillator-reliability-and-guaranteed-device-performance

器件型号:SN6505A

您好!

我想知道内部振荡器是否已经进行过任何测试和认证来确认性能?

具体而言、是否有任何安全组织(如 UL、TUV、VDE 等)确认了该器件的性能和可靠性?

我对振荡器的故障情况以及一般部件感兴趣吗? 为了确认电路而完成的任何测试报告都值得一看。

谢谢、

阿尔诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arno、

    欢迎使用 E2E! 内部振荡器在生产中经过测试、以满足 TI 提供的每个 SN6505器件的数据表性能要求。

    我们的数字隔离器件经过 UL、TUV、VDE 和 CSA 认证、但由于变压器在 SN6505系统中提供隔离、因此 SN6505本身未通过这些组织的认证。

    您希望在哪些情况下了解故障行为? 此要求是否适用于安全应用?


    感谢您发布 E2E!


    周末愉快!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    这与安全相关-我有兴趣将该器件用于互锁电路。

    因此、理想情况下、器件内的振荡器应具有闩锁和短路保护功能。 某些 MEMS 振荡器具有这些特性、但无法驱动更远的距离。 SN6505仍将与变压器配合使用以进行电缆补偿。

    或者、SN6505具有时钟输入-该内部电路是否具有闩锁效应? 内部振荡器和外部时钟是如何相互交互的? 我不能完全清楚外部时钟不再有效时会发生什么情况、以及相关对内部振荡器的影响。

    人们大肆宣传所谓的失效防护电路-安全组织对器件引脚短路等、以确保电路不会损坏或对其他电路产生负面影响。 SN6505能否处理振荡器(变压器驱动器)输出引脚上的短路情况?

    阿尔诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arno、

    此器件未经过功能安全应用认证或营销、但如果您决定在互锁电路中使用、则可将其使用。

    ESD 闩锁是我们所有器件的认证过程的一部分、如其数据表中所述、它涵盖了每个器件中的每个引脚。 SN6505将通过的电缆有多长?

    如上所述、时钟输入引脚为 ESD 额定值、因此超过此额定值或其他绝对最大额定值可能会损坏器件。

    使用外部时钟时、SN6505内部的电路会检测时钟信号并将其多路复用为电路的其余部分、而不是内部展频时钟、如下面的数据表削波所示:



    如果外部时钟发生无效操作、内部电路会检测到这种情况、SN6505将使用内部时钟恢复运行。

    SN6505是一款功能强大的器件、具有多种自我保护功能。 在变压器驱动器引脚 D1或 D2短路的情况下、该器件会通过内部电流限制来限制其消耗的电流、如果温度由于短路而升高、则该器件会通过内部热关断功能断电。 这两种器件都逐周期运行、因此、如果温度或电流恢复正常、SN6505可以恢复正常运行。


    谢谢、
    Manuel Chavez