This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 等效的光耦合器

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/839047/optocoupler-equivalent

主题中讨论的其他器件:UCC23513

您好!

我目前正在维修一些逆变器模块、大多数情况下、MOSFET 会被熔断、并与它们一起使用、即光耦合器。

使用的耦合器是 HCPL-3120 - Avago/Broadcom

不幸的是、我一直有一些差异、有些为我提供合适的电压供驱动器工作、有些则不会在不同的测试期间、不同的时间、 我得出的结论是、制造商提供的质量不一样、VO 电压差异导致整个电路发生故障。

我正在尝试找到一个与该耦合器等效的 TI 器件。

您对此有什么建议吗?

非常感谢您的参与、

此致、

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    让我来看看这个、然后返回给您。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您关注我们的产品。

    遗憾的是、我们没有与 HCPL-3120引脚对引脚兼容的器件、但我们有一个功能等效的器件 UCC23513。

    寿命测试显示、UCC23513中使用的电容隔离比 HCPL-3120中使用的光学隔离要出色得多、并且我们具有更宽的工作范围。

    请查看 UCC23513数据表、并告诉我您有哪些问题。