This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:噪声测试时出现通信错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/837385/iso1410-communication-error-when-noise-testing

器件型号:ISO1410

您好、支持团队、

我对隔离式 RS-485收发器 ISO1410有一些疑问。

我们的客户目前正在考虑采用 ISO1410。
当在电气快速瞬变/脉冲群抗扰度测试(IEC61000-4-4)中应用噪声时、RS-485通信中会发生通信错误。
测试条件如下。
・μ s 电气快速瞬变/脉冲群抗扰度测试(IEC61000-4-4)
μ・模式:共模
・μ V 电压:-4kV
・频率:5kHz 和100kHz
・GND1连接到电力线、GND2用于靠近通信线路(FG)的位置
RS-485通信的规格如下所示。
・数据速率:38400bps
・类型:半双工
在 μs 快速瞬变/脉冲群抗扰度测试中施加噪声后、无论差分总线信号的状态如何、ISO1410的接收器输出 R 都会立即强制保持高电平大约100 μ s。
 
[问题]
1.客户猜测导致上述现象的原因是“无干扰上电断电功能”出现故障。
他的意见是否正确?

2.如果问题1的答案是"是",
2-1. 在电路、Vcc1侧或 Vcc2侧上、"无毛刺上电断电"功能有哪些作用?
2-2. 当"无干扰上电断电"发生故障时、内部电路的行为是怎样的?
2-3. 是否有建议的电路来防止出现"无毛刺加电断电"的现象?

3.如果问题1的答案是"否",
3-1. 可能的故障因素是什么?

4.作为一种噪声对策,客户正在考虑在差分信号线路(A 和 B)之间放置一个大约1000pF 的陶瓷电容器。 添加电容器是否会干扰该 IC 的运行?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    为了在±4kV IEC61000-4-4 EFT 测试中实现 A 类性能(无通信错误)、系统设计至关重要。 我们的客户是否介意共享原理图和 PCB 文件进行分析? 此操作可单独从本页执行。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chavez-San、您好!  

    感谢你的答复。

    我们正尝试从客户那里获取原理图和 PCB 布局。
    客户希望在 E2E 上单独分享这些信息。
    我们希望将这些数据私下发送给您、那么您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    我已向您发送连接请求、因此我们可以通过 E2E 的个人消息进行私下沟通。 该线程将在整个调试过程中使用一般注释进行更新。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chavez-San、

    感谢你的答复。
    我刚刚通过 E2E 私人消息与您联系。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    原理图和布局审查正在进行中。 同时、我与 Tachibana-San 分享了原理图和 PCB 注意事项、以通过 A 类4kV IEC61000-4-4 EFT 测试:

    请随意回答并跟进或询问有关上述链接文档的问题、或者您可以使用此窗口右上角的红色和黄色按钮创建新主题。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chavez-San、您好。
    我非常感谢你的友好支持。

    据我所知、TI-Japan 工程师正在同时进行调查。
    我们将与他分享您提供的信息。

    临时、我将把这个线程置于"已解决"状态。

    此致、
    M. Tachibana