This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:Ron @ TA=125℃的电阻值是多少?

Guru**** 2522880 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/835590/sn6505a-q1-how-much-is-ron-ta-125

器件型号:SN6505A-Q1

大家好、团队、

您能告诉我 Ron 值@ TA=125℃吗?
我在   ℃表中看到了它@ TA=25℃、但我也想知道它@ TA=125。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    感谢您的发帖! SN6505A-Q1的典型 Ron 值指定为25dC、但最大规格适用于所有建议的工作条件(如下所示供参考)。 是否有您想要了解的特定 Vcc 和电流负载?




    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    SN6505的 Ron 在其工作条件下具有一系列值、因此、要进行精确测量、请告诉我您感兴趣的 Vcc 和电流负载。 对于变压器尺寸测量、最好使用最坏情况下的裕度值。

    与我的同事进行了相关对话、因此如果不需要针对特定工作条件进行测量、请参阅以下链接的主题:




    感谢您发帖到 E2E!
    Manuel Chavez