This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176T:关于 RMS 电源电流与信号传输速率图数据

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/838125/iso1176t-about-rms-supply-current-vs-signaling-rate-graph-data

器件型号:ISO1176T

您好!

让我向您询问有关数据表第10页中图1和图2的问题。

您能告诉我图2的测量条件和测量电路吗?
  您是否使用以下测试电路?
  
  


您能告诉我图1的测量条件和测量电路吗?
  我希望在总线侧打开的情况下进行测量。
  如果是、如何测量电流?

客户需要这些信息来进行详细的电流消耗计算。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    请在我的输入下方查找。

    1. 是的、您在数据表的图10中共享的测试电路是用于测量负载电流消耗的电路、以获得图2图。
    2. 删除了负载 RL 的同一测试电路用于在没有负载的情况下测量电流消耗、如图1所示。
      1. 请注意、测得的电流为 ICC1和 ICC2、而不是总线电流。 器件从电源 VCC1和 VCC2消耗的电流使用电流表进行监控、该电流表指示器件消耗的总电流。 该电流与数据速率的关系如图1和图2所示。 因此、无论负载是否连接、电流的测量方式都不会改变。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao