This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:内部变压器的电感值

Guru**** 2453020 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/837353/isow7842-the-inductor-value-of-internal-transformer

器件型号:ISOW7842

您好!

 ISOW7842具有内置直流/直流转换 器,我们的客户需要了解内部变压器的电感值。  那么、您能否提供它以供参考?  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我看到一位客户今天早上在 E2E 上发布了类似的请求、请在以下链接中找到。 我不确定这是否是您提到的同一位客户、但我对该帖子的回复也应在该帖子中回答您的问题。 请允许我在与客户讨论后返回并发布更新。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar,

    非常感谢、与 ISOW7842 问题的链接与我提到的客户相同。 因此、您无需再次返回并发布更新。  

    我会提到客户 自己发布的链接。 再次感谢。

    此致

    Kailyn