This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:将多个 ISOW 绑定在一起的影响

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/836612/isow7840-impact-of-tied-together-multiple-isow

器件型号:ISOW7840

你(们)好

ISOW7840不能根据以下线程连接在一起。

https://e2e.ti.com/support/isolation/f/1013/t/806337?ISOW7840-Can-parallel-devices-for-higher-power-supply-output-current-

如果多个 ISOW7840的隔离式电源连接在一起、会发生什么情况?  是否会损坏 LED 器件?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当两个器件输出电源引脚(VISO)连接在一起时、我们不会预计任何一个器件都会损坏、但这些器件一起将无法支持并行连接所产生的更大电流。

    预计任何两个 ISOW 器件的 VISO 电压都将稍有不同。 电压较高的器件将使另一个 ISOW 器件关闭电源。 因此、只有一个 ISOW 支持 VISO 电压、因此该器件的预期最大电流与一个器件的 ISOW 数据表规格相同。 即使另一个器件中的电源已关闭、数据隔离通道仍将在外部接收电源时工作。

    将两个 ISOW 连接在一起不会给输出电流带来任何好处、因此我们不建议您将多个器件的 VISO 输出引脚连接在一起。 希望这能解答您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao