This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回路供电隔离器

Guru**** 2955610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/836095/loop-powered-isolator

主题中讨论的其他器件:ISO1212、 ISO1211

我正在寻找用于4至20mA 电流测量的环路电源隔离器。    所需隔离:2kV。

请推荐合适的器件。 由于我们正在设计新电路板、建议的器件无需引脚对引脚兼容。 我们需要功能等效的器件。

目前我们使用的是 LP420 (随附数据表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haranath、

    我们没有功能等效的东西。 与此最接近的是 ISO1212或 ISO1211。 这些是回路供电、但用于数字输入/输出。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lucas Schulte 的快速响应