This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7341C:检查具有1.8V VDD 的替代产品。

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041, ISO7341C, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/835542/iso7341c-check-for-alternatives-with-1-8v-vdd

器件型号:ISO7341C
主题中讨论的其他器件:ISO7041ISO7741

你(们)好
我们的客户正在使用 ISO7341CDWR、但希望使用1.8V 的 VDD 电压。
请检查是否存在可能的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    遗憾的是、我们目前没有支持1.8V Vdd 的德州仪器数字隔离器。  

    我要指出的是、我们确实有一些比 ISO7341C 更新的数字隔离器、例如 ISO7741和 ISO7041、它们具有低功耗(ISO7041)和更高隔离额定值(ISO7741)等优势、但它们都不支持1.8V 的 Vdd。  

    此致、  

    Dan