This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO3082输出悬空接地

Guru**** 2554720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/796445/iso3082-iso3082-output-floating-ground

器件型号:ISO3082

你好

我的客户设计了一个具有6个 ISO3082节点的系统。 每个总线侧的 GND 未相互连接。 悬空 GND 是否会对 ISO3082造成任何损坏?  

客户最近报告终端客户领域出现高故障。 主要故障症状是 GND1和 GND2短路。 请说明此类损坏的可能原因。  

谢谢!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    如果在同一侧的每个 GND1或 GND2引脚上连接不同的电压电势、则可能会损坏隔离器。 但是、上述设置是否仅连接一个或两个 GND 引脚、而其他引脚悬空?

    Vcc 引脚上的过压应力可能会影响我们器件的隔离栅。 这可能是由电源中的瞬变引起的、也可能是由浮动 GND 引起的。

    请告知我们的客户在该系统中的瞬变预期位置以及所有接地引脚的连接方式。


    感谢您发帖到 E2E!

    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    为了跟进我的响应、ISO3082一侧的 GND 引脚未连接到隔离器另一侧的 GND、绝对会导致 GND1至 GND2短路。 GND1和 GND2之间的短路可能是由于该器件两侧之间的电压差非常高。

    我可以通过电子邮件向您发送有关该应用程序的更多信息和详细信息吗?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    客户应用是将6个 ISO3082器件的 A/B 连接到总线、但每个器件的 GND2未连接在一起。 我认为这种连接不会造成损害。 对吗?

    是的、我们可以通过电子邮件进行讨论

    谢谢!

    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    根据我目前的理解、电压瞬态或过压应力似乎会损坏器件。

    由于我们尚未通过电子邮件收到您的回复、此主题将关闭。 请通过响应或使用此窗口右上角的黄色和红色按钮创建新主题来重新打开它。


    感谢您发帖到 E2E!
    Manuel Chavez