主题中讨论的其他器件: TPS2388、 TPS23880
尊敬的 E2E:
我们想知道 ISO7741是否可以 像 下面的图片那样支持 i2c 信号和连接。
ISO7741是推挽式、因此我们需要移除下方电路中的上拉电阻器。 我是对的吗?
BR、
Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jason、
Lucas 所分享的文章是客户是否打算使用数字隔离器来实现两个隔离式双向通道(SCL 和 SDA)的正确文档。
还有一些其他器件具有两个单向通道 SDAI 和 SDAO、而不是单个双向通道 SDA。 这样做可能是为了使单向器件也可用于连接此类器件。 其中一种器件是 PoE PSE 控制器 TPS2388。 请在下方找到显示独立 SDAI 和 SDAO 引脚的数据表简化版原理图。
您共享的原理图可通过单独的 SDAI 和 SDAO 引脚直接连接到 TPS2388和其他类似器件。 您的原理图无需更改、可直接用于连接 TPS2388。
我强烈建议将 ISO72xx 器件替换为 ISO77xx、以便从 ISO77xx 器件的所有改进性能中受益。
如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
Koteshwar、您好!
PoE 团队确认后、I2C 接口引脚是逻辑 I/O 引脚、因此需要报告或测量大量功耗。
SCL 上的引脚电容为10pF、SDApin 上的引脚电容为6pF、用于确定驱动电路需要支持的负载大小。
在12个 tps23880中、SCL 引脚上的电容应为120pF、SDA 引脚上的电容应为72pF。 如果是、ISO77xx 是否可以 在不出现 SI 问题的情况下支持快速 I2C 数据速率?
RB、
Jason
您好 Jason、
感谢您的输入以及确认 RST、SCL、SDAI 和 SDAO 是逻辑 I/O。
由于数字逻辑输入通常消耗几 uA 的电流(大多数 TI 数字隔离器小于10uA)、因此将这12个输入连接在一起是安全的、因为总电流仅等于120uA、而 ISO77xx 输出支持最大4mA 的电流。
我知道 SCL 和其他引脚上最坏情况下的总电容将为120pF、这只会影响上升和下降时间。 对于3.3V 电源、120pF 电容和2mA 输出电流驱动、典型上升/下降时间将约为200ns。 我认为这足以支持高达1Mbps 的数据速率。
尽管逻辑输入可以连接在一起而不会出现任何问题、但逻辑输出不能连接在一起。 一个输出驱动多个输入不是问题、但多个输出一起驱动将是问题。 如果一个输出为高电平、而另一个输出为低电平、则可能存在 VCC-GND 短路、这会对器件造成损坏。
幸运的是、SDAO 输出是漏极开路、因为它是 I2C 的一项要求。 由于这些输出只能灌入电流且不能拉取、因此12个此类输出可连接到 ISO77xx 输入引脚、而不会出现任何问题。 请注意、每个 ISO77xx 输入只使用一个上拉电阻器很重要、使用来自所有12个输出的12个上拉电阻器可能会导致较大的灌电流、这可能违反 TPS23880的数据表规格。
请务必与 PoE 团队核实、以确认 TPS23880 SDAI、SCL 和 RST 输入的 IIL 和 IIH 值。 对于 ISO77xx 输入、该值为±10uA。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao