This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:是否可以使用 MCU GPIO 驱动 SN6505A EN 引脚?

Guru**** 2504745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/797247/sn6505a-can-sn6505a-en-pin-be-driven-with-mcu-gpio

器件型号:SN6505A

您好、ISO 团队、  

我代表我的客户发布此问题。

能否使用来自 MCU 的 GPIO 直接驱动输入使能引脚(处于3.3V)?

感谢您的回答、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lauren、

    只要逻辑高电压电平大于或= 0.7 x Vcc、SN6505使能引脚就可以直接由 MCU GPIO 驱动。

    如果客户系统中的 Vcc = 3.3V、则该 GPIO (或低至~2.3V 的 GPIO 信号!) 可以控制使能引脚。 如果我们客户的电源电压= 5V、那么3.3V 就不够了。 至少需要3.5V 的使能信号。

    感谢您发帖到 E2E! 此回复是否涵盖了我们客户的案例?


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    是的、确实如此-我们的两个器件(我的和客户的)上都存在一些困惑、因为在数据表中、它规定0.7Vcc 是允许使能引脚打开的最大电压(第6页)。 因此、我将其读取为使能引脚将在0.3Vcc 至0.7Vcc 之间启用。

    为了我的学习和将来供他人参考、您能否进一步说明这意味着什么? 如果在电压为0.7Vcc 之前未启用使能引脚、那么在0.3Vcc 以上和0.3Vcc 以下会发生什么情况?

    谢谢、
    劳伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lauren、

    当使能电压电平低于0.3xVcc 时、SN6505将被保证禁用。 在0.3xVcc 和0.7xVcc 之间、使能阈值因器件而异。 仅指定最小值和最大值、以确保清晰和有用。

    还有其他问题可以帮助回答吗?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    不,谢谢,这回答了我的问题。

    非常感谢您的帮助!


    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lauren、

    不用客气! 我们很高兴为您提供帮助。 请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮以关闭此主题。

    度过美好的一周、
    Manuel Chavez