This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:TUV 认证

Guru**** 2378720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/797288/isow7821-tuv-certificate

器件型号:ISOW7821

大家好、团队、

如果我们已经提供了 TUV 证书 EN 60950-1 + EN 61010-1、您能告诉我吗? 我在产品文件夹中看到有 TUV 证书、但我无法找到它是否适用于 EN 60950-1

提前感谢您的支持!

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    产品文件夹中的证书对各种 ISO 部件进行认证、包括 EN 60950-1和 EN 61010-1在内的 ISOW7821认证位于 TUV 认证的第7-9页

    第7页的一个片段如下所示:


    感谢您发帖到 E2E!

    最棒的
    Manuel Chavez