This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:符合 ISO7726 RoHS 标准

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/795657/iso7762-iso7726-rohs-compliant

器件型号:ISO7762

客户问题。

ISO7762DWR 是否 符合新的 RoHS 2015/863/EU 指令?

谢谢、

此致、

Joe

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛!

    ISO7762DWR 为"绿色"、这意味着氯(CL)和溴(BR)类阻燃剂的含量符合 JS709B <=1000ppm 阈值的低卤要求。

    请允许我与我团队中的专家联系、以获得有关 RoHS 2015/863/EU 合规性的确切详细信息。

    此致、
    Manasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    TI 的半导体产品被指定为“RoHS”、“RoHS 豁免”或“绿色环保”(定义如下):

    •包含低于附录 II 中的限用物质最高含量值欧盟(EU)限制使用有害物质指令2011/65/EU (由 EU 2015/863 (以下简称“RoHS”)修订)

    因此、是的、ISO7762DWR 符合此标准。

    此致、

    Dan