This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:启用传播延迟

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/795879/iso7740-enable-propagation-delay

器件型号:ISO7740

大家好、

您能告诉我为什么 tpzh、tpzl 有微秒或毫微秒的差异、这取决于是否有 F 后缀? 它是否会在默认情况下导致输出? 感谢您的支持。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi Sasaki、

    是的、这与默认输出有关。 非 F 器件的默认状态为高电平、F 器件的默认状态为低电平。 因此、在考虑使能传播延迟时、我们需要考虑是从禁用状态变为默认状态还是从禁用状态变为非默认状态。 这就是 F 和非 F 器件存在差异的原因。

    此致、

    Dan