This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:模拟隔离

Guru**** 2997180 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/795886/iso7740-analog-isolation

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件:ISO224

尊敬的团队:

不确定我们的产品系列中是否有类似的解决方案。

电压到电压模拟隔离芯片,输入:0~5V 输出:0~5V

我们需要一个输入电压等于输出电压的芯片。 例如、输入检测1.32Vdc、然后输出为1.32Vdc

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我们没有专门针对0-5V 额定电压的任何器件、但请查看 ISO224。 这是一个模拟隔离放大器。