This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:缺少 DBQ 封装尺寸

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/792078/iso1212-dbq-package-dimension-missing

器件型号:ISO1212

团队、

MSOI004h.pdf 似乎缺少 pakage 维度:

SSOP (DBQ) | 16.

请访问 http://www.ti.com/product/ISO1212/pinout-quality

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、

    对此我深表歉意、我将检查一下原因。 同时、您可以在数据表末尾收集封装尺寸。 请参阅数据表中的下图。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、
    谢谢。 是的、我们在数据表中找到了它。
    我们的重点是反馈问题、希望 ISO1xxx 团队能够解决这个问题。
    再次感谢。
    A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A.、

    明白。 请给我一些时间联系负责此数据的相应团队。 我将继续更新此主题的进度。

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AnBer、

    遗憾的是、在需要关闭此主题之前、此问题将无法解决。 解决此问题后、我将通过电子邮件向您发送更新。

    尊敬的、
    卢卡斯