This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:是否需要 TX/RX 滤波器? 哪些器件使用基于边缘的或 OOK 架构?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042, ISO1176, ISO35, ISO15, ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/793049/iso1042-is-tx-rx-filter-required-which-devices-use-edge-based-or-ook-architectures

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件:ISO1050ISO1176ISO35ISO15ISO1500

您好!

根据 ISO1050的文档"隔离式 CAN 参考设计"(slla298b)、需要对 RXD 和 TXD 路径进行一些滤波。
新型 ISO1042是否仍然需要这些滤波器?

谢谢、此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    简而言之、ISO1042不需要这些滤波网络。

    ISO1050采用基于边沿的架构、该架构可针对非常窄的脉冲提供毛刺脉冲输出。 因此、最好在 TXD 上采用低通滤波器、以确保不会有任何窄脉冲输入到 ISO1050并导致误差。

    ISO1042是一款较新的器件、它使用 OOK (开关键控)架构、该架构对这些类型的输入不是很敏感。 因此、该较新器件不需要 LPF。 如果需要、您仍然可以在 ISO1042上使用 LPF -只要不干扰您尝试传输的实际数据、就不会导致问题 (这可能是更高的数据速率-因为 ISO1042可以实现5Mbps CAN FD、而 ISO1050只能实现1Mbps)。

    有关基于 OOK 与边缘的架构的更多信息、请参阅数字隔离器设计指南。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    感谢详细的解释。 这有助于 ISO1042。

    是否存在显示哪种设备采用何种技术的设备列表?
    在数字隔离器设计指南中、存在某种系列差异、但 例如 ISO1050、ISO1042或 ISO1176缺失。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    我找不到显示哪个器件具有何种架构/技术的列表。 所以我继续做了一个。 我想我已经了解了所有主要器件、但如果您看到我错过的器件、请告知我。

     应用 器件名称 架构
    RS-485 ISO308x 基于边沿
      ISO1176 基于边沿
      ISO35 基于边沿
      ISO15 基于边沿
      ISO141x OOK
      ISO1500 OOK
    CAN ISO1050 基于边沿
      ISO1042 OOK
    I2C ISO154x 基于边沿
    数字隔离器 ISO70xx 基于边沿和 OOK
      ISO71xx 基于边沿
      ISO72x 基于边沿
      ISO73xx 基于边沿
      ISO74xx 基于边沿
      ISO75xx 基于边沿
      ISO76xx 基于边沿
      ISO77xx OOK
      ISO78xx OOK
    具有集成电源的数字隔离器 ISOW78xx OOK

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    完美、谢谢。

    此致、

    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、
    很棒! 感谢您单击此选项解决了我的问题。 它可以帮助具有相同问题的其他人在搜索时找到该问题。
    祝您度过美好的一天!
    Dan