This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:能否放置电感器?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/791978/sn6505a-can-i-put-inductor

器件型号:SN6505A

您好!

我能否将电感器作为滤波器放置在 Cout 的前面?

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro-San、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛!

    是的、在基于 SN6505A 的电源解决方案的输出端使用去耦电容 Cout 后、您当然可以使用额外的 LC 滤波器进行进一步滤波、如下图所示。


    请使用此 链接 阅读应用手册、其中介绍了降低电源输出纹波和噪声的各种方法。

    我希望这能回答你的问题。 如果您需要有关此方面的更多信息、请告知我们。  

    此致、
    Manasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manasa、

    我打算将 L 放在去耦电容器之前。 我想、这会由于去耦电容器的充电放电电流而导致纹波电压。 我的理解是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kotaro-San、您好!

    感谢您的澄清!

    不建议在去耦电容器之前添加电感器。 正如您提到的、只有在输出端存在去耦电容器时、才能提高性能。

    去耦电容器对于实现预期的器件性能至关重要。

    此致、
    Manasa