This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:ISO776x 隔离器内部刷新率

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/792863/iso7760-iso776x-isolators-internal-refresh-rates

器件型号:ISO7760

您好!

我想知道 ISO776x 隔离器的内部刷新率、因为我在数据表中找不到它。 或者可能使用不同的描述来定义它? 请提供建议。 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢您使用 E2E 论坛!

    刷新电路通常包含在使用基于边沿的编码定期更新直流状态的架构中。
    由于 ISO776x 使用开关键控调制方案、因此直流状态不需要刷新信号。

    请告诉我们这是否能解答您的问题。

    谢谢、
    Manasa