This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:关于 UL60950-1。

Guru**** 2532570 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/792440/iso7742-about-ul60950-1

器件型号:ISO7742

你(们)好。

我想了解 UL 的安全相关认证。

ISO7742是否具有 UL60950-1?

我可以在数据表的第7页看到 IEC60950-1、但 UL 不是。

如果没有 UL60950-1、是否能够使用 UL60950-1?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    是的、ISO7742已通过 UL 60950-1认证。

    请查看 TUV 提供的以下 UL 60950-1认证证书: