This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:NC 连接

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/791958/iso1412-nc-connection

器件型号:ISO1412

大家好、

 是否可以将 ISO1412BDW 的 PIN7和引脚10连接 到 GND?

我想将 ISO3086DW 切换到 ISO1412BDW 以进行快速评估。 但 ISO3086DW 的引脚7和引脚10应连接到 GND

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takashi-San、

    感谢您使用 E2E 论坛!

    绝对是! 您可以将 ISO1412BDW 的引脚7连接到 GND1,将 ISO1412BDW 的引脚10连接到 GND2。

    基本上、ISO3086DW 和 ISO1412BDW 是引脚对引脚兼容的、并且由于 NC 引脚没有内部连接、ISO1412BDW 中的 NC 可以短接到任何电位。

    请告诉我这是否解答了您的问题!

    此致、
    Manasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manasa-San、

    感谢您对此做出及时响应。
    好的、我明白了。

    此致、
    Takashi Onawa