This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:请推荐 USB 隔离解决方案

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/791828/iso7841-please-recommended-an-usb-isolation-solution

器件型号:ISO7841

各位专家、您好!

我的客户遇到问题。 他们的产品     每月都会收到其终端客户的一些 USB 损坏报告。 其产品为 HMI、损坏情况相同:其 HMI USB 芯片和终端客户 对 PC USB 端口的 ESD 保护。 请推荐解决方案、谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    感谢您与我们联系!

    遗憾的是、目前我们没有隔离式 USB 解决方案。

    此致、
    Manasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否从系统级视图中推荐解决方案。 主要问题是热插拔 USB 时 TVS (500W,分立)损坏。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yue、

    感谢您为我们提供有关该问题的更多信息。

    帮助客户使用合适的组件解决此问题需要更好地了解此问题、我相信 TI 的 USB 团队或保护器件团队能够根据应用要求提供更好的评论。

    我建议您联系上述团队、以更快地解决问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢你。

    此致、
    Manasa