This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:ISO1410、ISO3086T

Guru**** 2797565 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/790979/iso1410-iso1410-iso3086t

器件型号:ISO1410
主题中讨论的其他器件:ISOW7841SN6501

HII、

我对 Modbus 隔离器的选择有少许怀疑

我必须隔离我的信号和电源-

我有两个选择

1) ISO1410

在此过程中、我必须单独使用变压器驱动器

2) ISO3086T

其中集成了变压器驱动器

那么、选择哪一个。

除此之外、我还会使用 ISOW7841、但 在一份文档中提到 效率降低到50%、这是它所指的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、

    ISO1410具有更强大的 EMC 性能。 除了用于隔离式直流/直流的 SN6501-SN6505变压器驱动器之外、我还建议使用 ISO1410。 通过这种方法、您可以选择最适合您应用的特定变压器、并可实现80%或更高的效率。 我在下面的图表中显示了这个也使用 LDO 的解决方案。 此图来自讨论隔离式 RS-485解决方案的文档。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的回复、Lucas。

    在选择变压器时、如何知道必须采用什么隔离(Vrms)?  

    确定此参数的方法是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、

    变压器的隔离至少需要与收发器的隔离一样好。 所需的隔离级别通常由您的系统和定义所需隔离量的标准决定。  例如、IEC 61800-5-1是在 可调速电力驱动系统中定义隔离的标准。

    尊敬的、

    卢卡斯