This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:您是否已推荐变压器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/791036/sn6505b-do-you-have-recommended-transformer

器件型号:SN6505B

各位专家:

我的客户正在寻找使用 SN6505B 来创建+15V 输出的变压器。 (VIN=5V)。 我知道 SN6505B+Wurth Electronics (750316854)可以创建+12V 输出。 那么、您是否有用于创建+15V 输出的推荐变压器?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    请参阅 数据表的第9.2.2.5节"变压器选择"、了解选择合适变压器的指导。 匝数比需要适当以实现所需的输出电压。 负载电流不应导致 SN6505B 超过初级侧的限制。 只要变压器符合数据表中规定的准则、就不需要具体化。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    WI 750316769变压器与 SN6505B 兼容、可提供5V:15V 工作电压。 使用 SN650x 系列还可以通过其他方法实现5V:15V 电压、如 本应用报告所示

    这是否满足我们客户的要求?


    感谢您发布到 E2E、
    Manuel Chavez