This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:2侧至1侧

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/790544/iso1540-2-side-to-1-side

器件型号:ISO1540

大家好、

我对 ISO1540有疑问。

1、我们是否可以从两侧向一侧使用它?
  5V→2侧:ISO 1540:1侧→3V
请告诉我如何终止未使用的引脚。
ISO1540在总线上可以施加多大的电流?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishiwata-San、您好!

    请在我的输入下方查找。 谢谢。

    ISO1540有两个侧面(SIDE1和 SID2)、具有不同的输出电流能力和负载电容支持。 因此、SIDE1应始终连接到需要隔离的 I2C 节点(主机或从 MCU)、而 SIDE1应连接到可连接多个节点的 I2C 其余部分。 换言之、SIDE1应仅连接到一个器件、而 SID2可连接到多个 I2C 器件。

    未使用的 I2C 引脚可保持悬空、因为它们是集电极开路/漏极开路。

    ISO1540输出为集电极开路/漏极开路、因此它们本身不会提供任何电流。 ISO1540 SIDE1的额定灌电流高达3.5mA、而 Side2的额定灌电流为35mA。 由于外部上拉电阻器决定了拉电流和灌电流、因此应相应地选择外部电阻器的值。 请记住、在计算电阻值时、还要考虑来自 I2C 总线上其他节点的上拉电阻器。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar Rao-San、

    感谢您的回答。

    ISO1540能否通过1对1连接从两侧向一侧传输?

    此致、
    石田山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishiwata-San、您好!

    ISO1540是一款双向 I2C 隔离器、因此您可以从任一方向传输数据- SIDE1到 SID2、SID2到 SIDE1。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao